Crear un informe

Para crear un informe, agregue el informe a la
Vista del proyecto
.
Configure y añada componentes para cambiar el aspecto del informe.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Informes
    y, a continuación, seleccione
    Nuevo
    Informes
    .
    Informes#
    aparece en la
    Vista del proyecto
    .
  2. En la
    Vista del proyecto
    después del informe o en
    Propiedades
    después del
    Nombre
    , seleccione
    Add
    para introducir un nombre significativo para el informe.
    CONSEJO: Para cambiar el formato de todas las páginas del informe, con el objeto del informe seleccionado en la
    Vista del proyecto
    , edite las variables en
    Propiedades
    . Las propiedades globales afectan a todas las páginas de la salida de PDF.
  3. En la
    Vista del proyecto
    , expanda el informe.
  4. Seleccione el objeto
    Encabezado
    y edite los valores en
    Propiedades
    para cambiar el aspecto del encabezado.
  5. Agregue secciones de panel al informe:
    1. En la
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      Secciones
      y seleccione
      Nuevo
      Sección del panel
      .
    2. Seleccione
      SecciónDelPanel#
      y edite los valores de
      Propiedades
      para cambiar el aspecto de la sección del panel.
  6. Agregue una sección de cuadrícula de datos:
    1. En la
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en el objeto
      Secciones
      y seleccione
      Nuevo
      Sección de cuadrícula de datos
      .
    2. Seleccione
      SecciónDeCuadrículaDeDatos#
      y edite los valores de
      Propiedades
      para cambiar el aspecto de la sección de cuadrícula de datos.
  7. Para agregar un salto de página, en la
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en el objeto
    Secciones
    y seleccione
    Nuevo
    Salto de página
    .
  8. Seleccione el objeto
    Pie de página
    y edite los valores de
    Propiedades
    para cambiar el aspecto del pie de página.
    CONSEJO: Para diseñar la interfaz de usuario del encabezado, la sección del panel, la sección de la cuadrícula de datos o el pie de página, expanda el informe en
    Vista del proyecto
    y, a continuación, haga doble clic en el objeto para editarlo en el editor del objeto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.