Cuadro combinado

Selección desplegable cuyos elementos se obtienen de un modelo de los nodos del proyecto o de una o más tablas de bases de datos.
BrowseName
ComboBox
SuperType
Elemento(Item)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Texto
Text
(Solo con modo=Editable) Texto del elemento escrito/seleccionado. Se puede usar para crear lógicas personalizadas (por ejemplo, crear nuevos nodos).
Modelo
Model
Referencia al modelo de información o la base de datos desde los que se obtienen los datos.
Valor seleccionado
SelectedValue
Valor de la propiedad establecida en Ruta de acceso del valor seleccionado cuando se selecciona un elemento en tiempo de ejecución.
Elemento seleccionado
SelectedItem
Elemento seleccionado cuando el objeto se inicializa en tiempo de ejecución (si está vacío, se inicializa sin selecciones). Tras la inicialización, esta propiedad muestra el nodo correspondiente al elemento seleccionado (el acceso a la propiedad es de lectura y escritura cuando los datos se obtienen de nodos del proyecto, y de solo lectura cuando se obtienen de una base de datos).
Elemento seleccionado de la interfaz de usuario
UISelectedItem
Valor seleccionado de UI
UISelectedValue
Permitir anular selección
AllowDeselection
Mostrar ruta de acceso del valor
DisplayValuePath
Atributo/propiedad de los nodos o columna de una tabla de bases de datos cuyo valor se mostrará en la lista. Cuando no se ha asignado un valor, si el modelo se basa en nodos, se muestra el BrowseName de los nodos; si el modelo se basa en una base de datos, se muestra el valor de la primera celda de cada fila, excepto en las consultas en las que se haga un mayor filtrado de los valores.
Ruta de acceso del valor seleccionado
SelectedValuePath
Propiedad con la que asignar un valor a la propiedad Valor seleccionada en el tiempo de ejecución al seleccionar un elemento.
Consulta
Query
Consulta SQL estándar para filtrar los datos de interés. Se puede usar para filtrar datos procedentes de una base de datos y filtrar datos obtenidos a partir de un modelo basado en nodos. En el caso de un modelo basado en nodos, la parte de SELECT * FROM Model es obligatoria, seguida de la cláusula WHERE con la que indicar las condiciones de búsqueda, por ejemplo: SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40
Modo
Mode
Modo de selección de los elementos. Normal = selección con clic; Normal con búsqueda de texto = selección con clic o escribir la totalidad de un elemento existente; Editable = selección con clic o escritura completa de un elemento existente o nuevo.
Familia de fuentes
FontFamily
Familia de fuentes.
Espesor de fuente
FontWeight
Espesor de fuente.
Fuente cursiva
FontItalic
Habilita o deshabilita la cursiva en el texto.
Tamaño de fuente
FontSize
Tamaño de fuente.
Color de texto
TextColor
Color del texto que se va a mostrar.
Criterio de ordenación
SortOrder
Criterio de ordenación predeterminado, ascendente o descendente, de los elementos.
Ordenar por
OrderBy
Atributo/propiedad de los nodos o columna de una tabla con la que ordenar los elementos. Normalmente se establece el mismo atributo/propiedad o columna desde los que se obtienen los elementos.
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Altura
Height
(Heredado del elemento)
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
(Heredado del elemento)
Alineación vertical
VerticalAlignment
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)

Métodos

Actualizar
BrowseName
Refresh

Eventos

Selección cambiada
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.