Valores de las variables

Los valores de las variables se muestran en tiempo de ejecución.

Establecer valores de la variable

Puede establecer el valor de una variable especificando:
  • Un valor fijo
  • Un valor heredado del tipo de variable o de la definición de tipo de objeto
  • Un vínculo dinámico que establece el valor de una variable en función del valor de otra variable
    CONSEJO: Para usar y mostrar valores de un dispositivo de campo o de un controlador, importe las etiquetas y las variables en el proyecto y sincronícelas. Las variables importadas desde un dispositivo de campo o controlador se etiquetan con el tipo de protocolo de comunicación utilizado para transferir el valor. Para obtener más información, consulte Variadores de comunicación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal