Crear un proyecto

Un proyecto contiene elementos con los que se crea una
Aplicación FactoryTalk Optix
. Puede crear un proyecto local o un proyecto desde una ubicación remota.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Proyecto
    .
    Se abre la página Inicio.
  2. Seleccione
    Nuevo
    .
  3. Para crear un proyecto local que tiene una ventana predeterminada y categorías configuradas en la
    Vista del proyecto
    , seleccione el tipo de proyecto: .
    • Predeterminado
      . Cree un proyecto con todas las categorías y una ventana principal en la
      Vista del proyecto
      .
    • OptixPanel
      . Cree un proyecto con todas las categorías y una ventana principal en la
      Vista del proyecto
      , además de:
      • Un objeto
        Sistema
        con un widget de
        FT Remote Access
        preconfigurado para solicitar acceso al servidor de Acceso remoto de FactoryTalk y asistencia desde la aplicación FactoryTalk Remote Access.
      • Una carpeta
        SettingsWidgets
        que contiene los widgets
        Configuración de red
        ,
        Ajustes de dispositivo
        ,
        Fecha y Hora
        y
        Cargar aplicación
        .
      • Una ventana principal que muestra y le permite navegar por los widgets predeterminados en tiempo de ejecución, así como colocar su propio contenido en la página de inicio de la ventana.
      • Cambio automático de idioma para widgets.
      • Un teclado virtual habilitado
    Para crear un proyecto en blanco que no tenga contenido predeterminado, en
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    , seleccione
    Modo avanzado
    y, a continuación, reinicie
    FactoryTalk Optix Studio
    para seleccionar
    En blanco
    en la página de inicio. Consulte Configurar opciones.
  4. En
    Nombre
    , escriba el nombre de la tabla.
  5. En
    Ubicación
    , escriba la ruta del proyecto.
    La ubicación predeterminada es
    C:\Users\
    UserName
    \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
    . Seleccione
    Examinar archivos
    para buscar una ubicación diferente.
  6. (Opcional) Seleccione
    Usar control de versiones
    .
    Con el control de versiones habilitado, puede realizar una copia de seguridad del estado de su proyecto en un repositorio local e insertar los cambios locales en un repositorio remoto.
  7. (opcional) Seleccione
    Cifrar secretos
    para cifrar contraseñas de proyectos, objetos personalizados que tienen el tipo de datos
    Contraseña
    y archivos
    YAML
    que representan el modelo de información del proyecto.
    Para habilitar la opción
    Cifrar secretos
    , inicie sesión en
    FactoryTalk Hub
    . Para obtener más información, consulte Cifrado de secretos del proyecto.
  8. En
    Establecer tamaño de la ventana principal
    , especifique el ancho y la altura de la ventana principal al crear proyectos. Acepte el tamaño de ventana
    Personalizado
    predeterminado, introduzca un nuevo
    Ancho
    y
    Altura
    para un nuevo tamaño de ventana personalizado, o seleccione un tamaño de ventana preconfigurado o un OptixPanel si está creando un proyecto OptixPanel.
    El tamaño de ventana personalizado predeterminado es de 400 x 400 píxeles.
  9. Seleccione
    Crear
    .
  10. (Opcional) Para crear un proyecto desde una ubicación remota:
    1. Seleccione
      Remoto
      .
    2. En
      URL remota
      , introduzca la URL del repositorio remoto suministrada por el administrador del sistema para especificar el proyecto remoto que desea abrir.
    3. En
      Ubicación
      , introduzca la carpeta en el equipo local donde se guardarán y se confirmarán los cambios antes de insertarlos en el repositorio remoto.
    4. Seleccione
      Abrir
      .
      Si ha iniciado sesión en
      FactoryTalk Optix
      , no es necesario que conozca la
      URL remota
      ni la
      Ubicación
      .
      Crear un nuevo proyecto
      muestra de forma automática todos los potenciales repositorios accesibles con su cuenta de GitHub y todos los proyectos remotos que puede abrir.
      Aparece
      Abriendo proyecto desde remoto
      en la barra de estado y el nuevo proyecto se abre con el mismo nombre que el repositorio remoto.
Se abre el nuevo proyecto. Si hay un proyecto abierto existente, el proyecto se abre en una nueva instancia de
FactoryTalk Optix
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal