Editar el diccionario de localización

Agregue cadenas localizadas al diccionario de localización para mantener las cadenas en varios idiomas.
  1. En
    Vista del proyecto
    , expanda
    Traducciones
    .
  2. Haga doble clic en
    LocalizationDictionary1
    .
    Aparece la
    Tabla de traducción
    .
  3. Agregue una cadena localizada. Consulte Traducir una cadena.
    Clave
    Inglés (Estados Unidos), en-US
    Italiano (Italia), it-IT
    myKey1
    Inglés
    italiano
    CONSEJO: Anote el valor de
    myKey1
    . Lo utilizará para desarrollar un NetLogic.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal