IUANode.FindObject(browseName)

Devuelve un objeto C#
IUAObject
. El objeto devuelto corresponde al primer objeto secundario encontrado en los elementos secundarios del nodo en el que se invoca el método. El nombre del objeto devuelto se corresponde con el argumento.
IUAObject FindObject(string
browseName
);

Argumentos

browseName
(string)
El
BrowseName
del nodo que se va a buscar.

Retornos

IUANode
Un objeto C# que corresponde al objeto encontrado.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra un objeto C# devuelto que corresponde al primer elemento secundario del objeto
Motor
del nodo raíz del proyecto:
var motor = Project.Current.FindObject("Motor"); var currentSpeed = motor.GetVariable("Speed").Value;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.