Desarrollar el suscriptor NetLogic y la interfaz

Desarrolle un NetLogic e intégrelo con la interfaz.
  1. Desarrollar NetLogic
  2. Haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    NetLogic de tiempo de ejecución
    .
  3. Pase el cursor por encima de NetLogic, seleccione
    Edit
    y escriba
    SubscriberLogic
    .
  4. Haga doble clic en NetLogic.
    Se abre el editor de código externo.
  5. En el editor de código, reemplace el código existente por el siguiente código:
    #region StandardUsing using System; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.HMIProject; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.UI; using FTOptix.OPCUAServer; #endregion using uPLibrary.Networking.M2Mqtt; using uPLibrary.Networking.M2Mqtt.Messages; public class SubscriberLogic : BaseNetLogic { public override void Start() { var brokerIpAddressVariable = Project.Current.GetVariable("Model/BrokerIpAddress"); // Create a client connecting to the broker (default port is 1883) subscribeClient = new MqttClient(brokerIpAddressVariable.Value); // Connect to the broker subscribeClient.Connect("
    SubscriberClient
    "); // Assign a callback to be executed when a message is received from the broker subscribeClient.MqttMsgPublishReceived += SubscribeClientMqttMsgPublishReceived; // Subscribe to the "my_topic" topic with QoS 2 ushort msgId = subscribeClient.Subscribe(new string[] { "/my_topic" }, // topic new byte[] { MqttMsgBase.QOS_LEVEL_EXACTLY_ONCE }); // QoS level messageVariable = Project.Current.GetVariable("Model/Message"); } public override void Stop() { subscribeClient.Unsubscribe(new string[] { "/my_topic" }); subscribeClient.Disconnect(); } private void SubscribeClientMqttMsgPublishReceived(object sender, MqttMsgPublishEventArgs e) { messageVariable.Value = "Message received: " + System.Text.Encoding.UTF8.GetString(e.Message); } private MqttClient subscribeClient; private IUAVariable messageVariable; }
  6. Guarde el código.
  7. Crear los elementos de la interfaz
  8. Cree la variable de mensaje:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      Modelo
      y seleccione
      Nuevo
      Variable
      .
    2. Pase el cursor por encima de la variable, seleccione
      Edit
      y escriba
      Message
      .
    3. En
      Propiedades
      , seleccione
      Int32
      y seleccione
      String
      .
  9. Cree la etiqueta Subscribe:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Edit
      y escriba
      SubscribeLabel
      .
    3. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre la propiedad
      Texto
      y la variable
      Message
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  10. Organice los elementos de la interfaz.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal