Tendencia

Ver la tendencia de los valores de una o más variables leídas en tiempo real o registradas.
BrowseName
Trend
SuperType
Elemento(Item)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Modelo
Model
Referencia al modelo de información o la base de datos desde los que se obtienen los datos.
Consulta
Query
Consulta SQL estándar para filtrar los datos de interés. Se puede usar para filtrar datos procedentes de una base de datos y filtrar datos obtenidos a partir de un modelo basado en nodos. En el caso de un modelo basado en nodos, la parte de SELECT * FROM Model es obligatoria, seguida de la cláusula WHERE con la que indicar las condiciones de búsqueda, por ejemplo: SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40
Tiempo de actualización
RefreshTime
Intervalo de muestreo en milisegundos.
Clave visible
LegendVisible
Mostrar/ocultar la leyenda de las plumas.
Zona horaria de referencia
ReferenceTimeZone
Zona horaria para mostrar la fecha y la hora en el eje X. (UTC: estándar de zona horaria; Configuración regional: zona horaria del dispositivo desde el que se generan los datos; Sesión: zona horaria de la sesión). Para registrar los datos mostrados en la zona horaria local, habilite la propiedad Registro de hora local del objeto del Registrador de datos.
Plumas
Pens
Líneas de tendencia. Colección de plumas de tendencia de objetos.
Eje X de pluma
XAxis
Eje X para la pluma de tendencia, que muestra el tiempo que se está midiendo. Se puede establecer para desplazarse automáticamente hacia delante en el tiempo durante el tiempo de ejecución mediante el establecimiento de la propiedad Seguir en Verdadero.
Eje Y de pluma
YAxis
Eje Y para la pluma de tendencia, que muestra el valor de la variable que se está midiendo. Utilice los valores de eje Y predeterminados o establezca las propiedades para definir los valores mínimos y máximos. Se puede establecer para ajustar automáticamente la escala en tiempo de ejecución para ajustar el tamaño del gráfico de tendencias según los valores que se muestren.
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Altura
Height
(Heredado del elemento)
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
(Heredado del elemento)
Alineación vertical
VerticalAlignment
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)

Métodos

Actualizar
BrowseName
Refresh
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.