Configuración de configuración regional del usuario

La configuración regional del usuario son datos personales que especifica la configuración regional de la sesión en tiempo de ejecución. Establezca la configuración regional del usuario en la propiedad
LocaleIds
del objeto
Usuario
.
Si
FactoryTalk Optix Studio
no admite la configuración regional principal, utilice C# para que las API devuelvan nodos y establezcan varias configuraciones regionales para el mismo usuario. El orden de las configuraciones regionales de usuario determina la prioridad de la configuración regional de la sesión.
Cuando la configuración regional de la sesión se establece automáticamente en tiempo de ejecución basándose en la configuración regional del usuario y no se configuran configuraciones regionales de usuario, la sesión utiliza una configuración regional de reserva.
CONSEJO: Use el objeto
Sesión de interfaz de usuario
para administrar la configuración regional de la sesión de un proyecto multilingüe que no tenga información de configuración regional de usuario. El usuario debe posteriormente seleccionar la configuración regional en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal