- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Integrar la interfaz con NetLogic
Haga que el botón desencadene el cambio de texto de la etiqueta cuando se selecciona el botón.
- EnVista del proyecto, seleccioneBotón1.
- EnEventos, junto aMouseClickEvent, seleccioney seleccione .
- Cree un vínculo dinámico entrelabelNodeIdyEtiqueta1.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión