- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Crear elementos para controlar el valor mínimo
Cree una etiqueta y un medidor para controlar el valor mínimo.
- Cree la etiqueta del valor mínimo:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (Type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccioney escribaMinValueLabel.
- EnPropiedadesestablezcaTextoenMinimum Value.
- Cree el medidor mínimo:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (Type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del medidor, seleccioney escribaMinGauge.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreValory .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión