Crear una variable analógica

Crear una variable analógica

Cree una variable analógica en
Vista del proyecto
. Las variables analógicas incluyen unidades de medida y rangos.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione la carpeta o el objeto que contendrá la variable.
  2. En la barra de herramientas de
    Vista del proyecto
    , seleccione
    Add
    Agregar nuevo
    y, a continuación, seleccione
    Variable analógica
    .
  3. (Opcional) Para cambiar el tipo de datos de la variable, en
    Propiedades
    , junto al nombre de la variable, seleccione el tipo de datos existente y, a continuación, seleccione otro tipo de datos.
    CONSEJO:
    Si no aparece la opción requerida, active la casilla
    Mostrar todo
    . Empiece a escribir para seleccionar el elemento que desea buscar.
    Para definir una matriz, seleccione
    Matriz
    e introduzca las dimensiones de la matriz. Introduzca
    0
    para crear una matriz no restringida.
  4. En
    Propiedades
    , seleccione
    Edit
    e introduzca un valor para la variable o cree un vínculo dinámico.
    Si edita un valor de variable de matriz, se mostrará el Editor de matrices. Para obtener más información, consulte Editor de matrices.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  5. (Opcional) Para establecer la unidad de medida, junto al valor de la variable, seleccione la unidad de medida existente y, a continuación, seleccione otra unidad de medida.
    CONSEJO: La unidad de medida predeterminada de los valores de las variables analógicas es
    <Ninguno>
    , lo que significa que no hay unidad de medida.
  6. En
    EURange
    , complete:
    • Límite bajo
      . Límite bajo del valor de la variable
    • Límite alto
      . Límite superior del valor de la variable.
    • Restringir
      . Si se establece en
      Verdadero
      , se restringen los valores de la variable para los límites inferior y superior.
  7. (Opcional) En
    Propiedades
    , seleccione
    Add
    , seleccione
    Nombre para mostrar
    e introduzca el nombre que desea mostrar.
  8. (Opcional) En
    Propiedades
    , seleccione
    Add
    , seleccione
    Descripción
    e introduzca la descripción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal