- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Creación del objeto Sistema
El objeto
Sistema
permite a los usuarios ver y configurar ciertas variables del sistema, como la fecha y la hora, el dispositivo, la pantalla y los ajustes de la FTOptixApplication
.Cree un objeto
Sistema
por proyecto.- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .Sistema1aparece enVista del proyecto.
Entregue su opinión