- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Crear un vínculo dinámico arrastrando el origen
Cree un vínculo dinámico arrastrando el origen desde la
Vista del proyecto
hasta el valor de la propiedad que desee establecer en el vínculo dinámico.- En laVista del proyecto, seleccione la variable que contiene la propiedad que desea establecer a través del vínculo dinámico.
- Arrastre el nodo o la variable hasta:
- Propiedad. Arrastre el nodo hacia el valor de la propiedad.La referencia al nodo o variable aparecerá en la propiedad.
- Objeto gráfico. Arrastre la variable a un objeto gráfico en el editor.Arrastrar el nodo crea un vínculo dinámico a la propiedad más adecuada del objeto gráfico. Por ejemplo, arrastre una variable a unCuadroDeTextopara crear un enlace a la propiedadTextoy mostrar el valor.
La referencia al nodo o variable seleccionado aparecerá en la propiedad. Delante de la propiedad, aparece
para indicar que la propiedad contiene un vínculo dinámico.

CONSEJO:
Si el vínculo dinámico no se resuelve en tiempo de diseño,
aparece delante del vínculo dinámico. Un vínculo dinámico a un alias de Windows puede resolverse en tiempo de ejecución. Si el vínculo dinámico se ha roto porque el atributo vinculado ya no existe o se ha movido,
aparece delante del vínculo.


Entregue su opinión