Crear un vínculo dinámico complejo

Crear un vínculo dinámico complejo

Cree vínculos dinámicos complejos para transformar los valores vinculados.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione un objeto que contenga una propiedad para vincular.
  2. En
    Propiedades
    , pase el cursor por encima de la propiedad para vincular y elija
    Agregar vínculo dinámico
    .
  3. En el explorador de vínculos dinámicos, seleccione
    Avanzado
    .
  4. (Opcional) Para abrir el editor de vínculos dinámicos complejos en el panel central, seleccione
    Abrir en editor
    .
    CONSEJO: Abrir el editor de vínculos dinámicos complejos en el panel central resulta útil si edita un vínculo dinámico complejo con una lógica larga.
  5. Para insertar un vínculo dinámico:
    1. Seleccione
      Insertar
      y elija
      Vínculo dinámico
      .
    2. Para establecer, el origen de vínculo dinámico, seleccione
      Agregar vínculo dinámico
      o arrastre y coloque un objeto o una propiedad.
      La referencia al nodo o variable seleccionado aparecerá en la propiedad. Delante de la propiedad, aparece para indicar que la propiedad contiene un vínculo dinámico.
      CONSEJO: Si el vínculo dinámico no se resuelve en tiempo de diseño, aparece delante del vínculo dinámico. Un vínculo dinámico a un alias de Windows puede resolverse en tiempo de ejecución. Si el vínculo dinámico se ha roto porque el atributo vinculado ya no existe o se ha movido, aparece delante del vínculo.
  6. Para insertar un convertidor:
    1. Seleccione
      Insertar
      y elija un convertidor.
    2. Cree la lógica del convertidor introduciendo datos o creando vínculos dinámicos en los campos del convertidor.
      CONSEJO: Para crear un vínculo dinámico, seleccione
      Agregar vínculo dinámico
      o arrastre y coloque un objeto o una propiedad.
  7. Para cambiar la dirección del vínculo dinámico, seleccione el icono:
    • Se lee del nodo de origen al primario.
    • Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
    • Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.
  8. Para vincular la variable de origen al índice específico de la variable principal:
    1. Seleccione
      Configure
      Configurar
      elija
      Agregar índice de matriz principal
      .
    2. Establezca el
      Valor de índice de la matriz principal
      .
  9. Para crear un convertidor en el que pueda compilar dinámicamente la ruta de origen de la variable, seleccione
    Configure
    Configurar
    y elija
    Modo EU
    :
    • Predeterminado
      . No se aplica ninguna conversión.
    • Localizar
      . Establece la unidad de medida de la variable primaria en función de la configuración regional del usuario.
    • Copiar EU desde el origen
      . Establece la unidad de medida de la variable primaria como la unidad de medida de la variable de origen.
  10. Para agregar un convertidor de ruta dinámica:
    1. Seleccione
      Configure
      Configurar
      y elija
      Convertidor de clave-valor
      o
      Convertidor condicional
      .
    2. Establezca las propiedades del convertidor.
  11. Para eliminar un vínculo dinámico o un convertidor, en el bloque, seleccione
    Eliminar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal