- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Cuadro combinado
Seleccione elementos de una lista desplegable en tiempo de ejecución.
Caso de uso
Seleccione un elemento de interés y muestre los datos relacionados. Por ejemplo, seleccione un objeto motor o un esquema de receta.
Ejemplo
Cuadro combinado: contraído

Cuadro combinado: expandido

Entregue su opinión