- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Alinear objetos
Alinee los objetos seleccionados de forma vertical u horizontal en el área de diseño. La alineación de objetos aumenta y disminuye los márgenes de los elementos seleccionados.
- EnVista del proyecto, haga doble clic en un contenedor o seleccione.El editor abre una ficha independiente.
- Seleccione el objeto que desee alinear.CONSEJO: Para seleccionar varios objetos, mantenga presionada la teclaCtrly seleccione varios objetos.
- En la barra de herramientas Área de diseño, seleccione el icono para alinear los objetos seleccionados en el área de diseño:
Se alinea al borde izquierdo.
Se alinea al borde superior.
Se alinea al borde derecho.
Se alinea al borde inferior.
Entregue su opinión