- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Crear una cuadrícula de alarmas
Agregue una cuadrícula de alarmas preconfigurada.
- Agregue un widget preconfigurado (type):
- En la barra de herramientas, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas, busqueAlarm Grid.
- EnComponentes, arrastre laCuadrícula de alarmasa la carpetaUIenVista del proyecto.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
Entregue su opinión