Desarrollar una UI generada automáticamente
Desarrolle una interfaz de usuario rellenada automáticamente con elementos gráficos basados en las propiedades de los objetos en la carpeta Modelo.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
UIGeneratedFromModel.zipAplicación de ejemplo


Requisitos previos
- Descargue, descomprima y copie las imágenes en la carpeta.ProjectName/ProjectFiles
- Para desarrollar el proyecto
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.

Seleccione
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
Entregue su opinión