Cuadrícula de datos

Cuadrícula de datos

Muestra los datos en una tabla.

Caso de uso

Muestre los datos almacenados en una tabla. Por ejemplo, muestre las propiedades de componentes de hardware específicos.
CONSEJO: Los objetos
Cuadrícula de datos
pueden contener texto de solo lectura, texto editable e imágenes. Cada fila de la tabla presenta datos de un nodo de proyecto diferente o de una fila diferente de una tabla de base de datos.

Ejemplo

animated graphic showig a grid with four motors that can be sorted by columns
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal