- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Botón de alternancia
Genera eventos para ejecutar métodos. Incluye un evento de valor modificado.
Eventos
Utilice estos eventos de botón para activar métodos:
Evento | Generado en tiempo de ejecución cuando |
---|---|
Valor modificado |
|
Evento MouseClick | Un objeto se hace clic o se toca y después se suelta. |
Evento MouseDown | Se hace clic o se toca un objeto. |
Evento MouseUp | Se libera el clic o el toque del objeto. |
Ejemplo
Botón de alternancia predeterminado

Entregue su opinión