- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Controles de datos
Utilice los objetos de controles de datos para visualizar los datos en la interfaz de aplicación. Obtenga datos de nodos del proyecto o de una base de datos.
Objeto | Descripción |
---|---|
Seleccione elementos de una lista desplegable en tiempo de ejecución. | |
Seleccione elementos de un cuadro de lista en tiempo de ejecución. | |
Muestra los datos en una tabla. | |
Muestra la tendencia que presenta valores de una o más variables que se registran o se leen en tiempo real. | |
Muestra el valor de las variables bidimensionales en un gráfico. | |
Muestra los datos en forma de gráfico circular. | |
Muestra los datos en forma de diagrama de barras. |
Entregue su opinión