- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Instalar paquetes NuGet en Visual Studio
Instale los paquetes NuGet mediante NuGet Packages Manager.
Requisitos previos
Establezca Visual Studio como el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Para instalar paquetes NuGet en Visual Studio
- En la barra de herramientas principal, seleccioneAbrir solución .NET.Se abre el editor de código externo predeterminado.CONSEJO: Rockwell Automation recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
- Instale los paquetes NuGet necesarios. Consulte Instalar y usar un paquete de NuGet con Visual Studio | Documentación de Microsoft.
- Seleccione el proyecto para abrir el archivoCSPROJ.
- Guarde el archivoCSPROJ.
- Compile el proyecto.
Entregue su opinión