- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Crear un botón de actualización
Cree un botón que actualice los datos en la cuadrícula de datos.
CONSEJO:
En lugar de crear este widget desde cero, puede agregar
Registrador de eventos de alarmas
desde Bibliotecas de plantillas
que incluye el botón de actualización.- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, establezcaTextoenRefresh Data.
- EnEventos, junto aEvento MouseClick, seleccioney seleccione
Entregue su opinión