- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Botón desplegable
Botón que abre y cierra un panel cuando está seleccionado.
Caso de uso
Abra un panel que contenga opciones o información adicionales al seleccionar el botón desplegable.
CONSEJO:
Si no hay suficiente espacio en ancho o altura con respecto a la dirección de apertura del conjunto, el panel se abre en dirección opuesta.
Ejemplo
Botón desplegable: contraído

Botón desplegable: expandido

Entregue su opinión