- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)
Cree una variable analógica del proyecto derivada de
AnalogItemType
, que contiene el tipo de datos indicado y devuelve un objeto C# IUAVariable
correspondiente.static IUAVariable MakeAnalogItem(QualifiedNamebrowseName, NodeIddataTypeId);
Argumentos
- browseName(QualifiedName)
- ElBrowseNamede la nueva variable.
- dataTypeId(NodeId)
- El tipo de datos contenido en la nueva variable.CONSEJO: Un nodo dentro de la claseDataTypesrepresenta el tipo de datos. Por ejemplo,OpcUa.DataTypes.Boolean.
Retornos
- IUAVariable
- Un objeto C# que corresponde a la variable de proyecto creada.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una API que crea una variable analógica (
MyAnalogVar
) que contiene un tipo de datos flotante:var myVar = InformationModel.MakeAnalogItem("MyAnalogVar", OpcUa.DataTypes.Float); Owner.Add(myVar);
Entregue su opinión