- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Configurar un minigráfico
Configure el origen de los datos que se mostrarán en el objeto Minigráfico. Ajuste las propiedades del objeto Minigráfico.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo que contendrá el objetoMinigráficoy seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre elValor de plumay un nodo o una base de datos a partir de los cuales desea obtener los datos.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- (Opcional) Configure las propiedades del minigráfico:
- Color de pluma. Color de pluma del minigráfico.
- Grosor de pluma. Grosor de la pluma del minigráfico.
- Ventana de tiempo. Rango de tiempo del minigráfico.
- Tiempo de actualización. Tiempo de actualización del minigráfico.
- Máximo del eje Y. Valor máximo del eje Y.
- Mínimo del eje Y. Valor mínimo del eje Y.
- Valor alto del rango. Valor alto del rango.
- Valor bajo del rango. Valor bajo del rango.
- Color del rango. Color de fondo del rango.
Entregue su opinión