- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Crear objetos a partir de un archivo CSV
Utilice un script de tiempo de diseño para crear objetos en el proyecto basado en un archivo
CSV
.Requisitos previos
- Obtenga o prepare un archivoCSVque contenga información sobre los objetos que desea importar en el proyecto.CONSEJO: El archivoCSVes parte del proyecto de muestra. También puede descargar el archivoCSVde forma individual desde: alarms.csv
- Crear objetos a partir de un archivo CSV
- EnVista del proyecto, seleccioneAlarmImporter.
- EnPropiedades, junto aAbsoluteResourceUri, seleccioneExaminar.
- Seleccione un archivoCSVque contenga información sobre los objetos.Seleccionealarms.csv
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enAlarmImportery seleccioneEjecutar ImportAlarms.
- Las variables se importan a la carpetaModelo.
- Las alarmas se importan en la carpetaAlarmas.
Entregue su opinión