- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Vista de desplazamiento
Panel que puede desplazarse para mostrar el contenido en un mayor tamaño que el del panel.
Operación
La Vista de desplazamiento admite:
- Gestos táctiles y multitoque. Panorámica o pellizcar para hacer zoom.
- Funcionamiento del teclado y el ratón para ampliar o reducir la imagen.o .
Caso de uso
Muestre información general, dibujos u otros elementos que sean mayores que el contenedor principal de la aplicación.
Ejemplo

Entregue su opinión