- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
LogicObject.SetAlias(string, IUANode)
Establece el valor de un alias o el nodo al que señala el alias.
void SetAlias(stringaliasName, IUANodepointedNode);
Argumentos
- aliasName(string)
- BrowseNamedel alias que se va a establecer.
- pointedNode(IUANode)
- Nodeal que debe apuntar el alias.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra el alias
MotorInstance
que apunta al nodo Motor1
.var myMotorInstance = Project.Current.FindObject("Motor1"); LogicObject.SetAlias("MotorInstance"), myMotorInstance);
Entregue su opinión