- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Devolver nodos mediante búsqueda
Utilice las API de C# para devolver objetos de C# que correspondan a los nodos OPC UA del proyecto.
No es necesario especificar el nodo exacto en el que desea buscar el nodo que se va a devolver. Las API le permiten buscar en todos los nodos secundarios de un nodo conocido, en cualquier nivel.
La clase
IUANode
suministra las API. Las instancias de clase son puntos iniciales para buscar los nodos que se van a devolver.
IMPORTANTE:
Si hay varios nodos con el mismo nombre, es posible que se devuelva un nodo no deseado.
IMPORTANTE:
La devolución de nodos mediante búsqueda puede afectar negativamente al rendimiento de su proyecto, especialmente si su proyecto contiene un gran número de nodos.
Entregue su opinión