- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Depurar NetLogic de manera remota
Con Visual Studio, puede depurar remotamente un NetLogic de tiempo de ejecución en sistemas Windows.
CONSEJO:
No es posible depurar remotamente en HMI por motivos de seguridad. Para obtener más información acerca de la depuración remota, consulte Depuración remota - | Visual Studio (Windows) Microsoft Learn.
Para depurar un NetLogic localmente, consulte Depurar NetLogic localmente.
Requisitos previos
- En el equipo de desarrollo, descargue Visual Studio y establézcalo como editor de códigos predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Asegúrese de que el equipo cliente y el equipo de desarrollo estén conectados a la misma red.
- Para depurar remotamente un NetLogic en tiempo de ejecución
- Configure el equipo remoto de Windows como destino enFactoryTalk Optix Studio. Consulte Agregar un dispositivo cliente.
- Detenga el depurador y el tiempo de ejecución de la aplicación y, a continuación, edite el código.CONSEJO: Para detener el proceso de depuración remota, cierre la aplicación de escritorio Remote Debugger o detenga la depuración en Visual Studio.
- Repita 3.
Entregue su opinión