- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Crear variable
Cree una variable en
Vista del proyecto
.- EnVista del proyecto, seleccione la carpeta o el objeto que contendrá la variable.
- En la barra de herramientas deVista del proyecto, seleccioneAgregar nuevoy, a continuación, seleccioneVariable.
- (Opcional) Para cambiar el tipo de datos de la variable, enPropiedades, junto al nombre de la variable, seleccione el tipo de datos existente y, a continuación, seleccione otro tipo de datos.CONSEJO:Si no aparece la opción requerida, active la casillaMostrar todo. Empiece a escribir para seleccionar el elemento que desea buscar.Para definir una matriz, seleccioneMatrize introduzca las dimensiones de la matriz. Introduzca0para crear una matriz no restringida.
- EnPropiedades, seleccionee introduzca un valor para la variable o cree un vínculo dinámico.Si edita un valor de variable de matriz, se mostrará el Editor de matrices. Para obtener más información, consulte Editor de matrices.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- (Opcional) EnPropiedades, seleccione, seleccioneNombre para mostrare introduzca el nombre que desea mostrar.
- (Opcional) EnPropiedades, seleccione, seleccioneDescripcióne introduzca la descripción.
- (opcional) Establecer la unidad de medida de una variable.
- (opcional) Agregar un rango a una variable.
Entregue su opinión