- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Editar un NetLogic
Para modificar el código NetLogic, utilice un editor de código externo.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Para editar un NetLogic
- EnVista del proyecto, haga doble clic en un objeto NetLogic.Se abre el editor de código externo predeterminado.CONSEJO: Rockwell Automation recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
- En el editor de código externo, edite el código NetLogic y guarde el archivo.CONSEJO:Puede exponer métodos personalizados agregando estas declaraciones:[ExportMethod] public void MyCustomMethod1() { //Add custom code here }
Entregue su opinión