- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Administrar vínculos dinámicos
Utilice las API de C# para establecer o quitar los vínculos dinámicos en las variables.
La clase C#
IUAVariable
suministra las API.
CONSEJO:
De forma predeterminada, los vínculos dinámicos definidos en un NetLogic son de solo lectura, mientras que los vínculos dinámicos creados con la interfaz de usuario
FactoryTalk Optix Studio
son de lectura y escritura.Entregue su opinión