- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Variables de la aplicación
Vincule una propiedad de un objeto gráfico a una variable de
Aplicación
predefinida para configurar la FTOptixApplication
. Por ejemplo, vincule a la visibilidad de una propiedad para hacer que el objeto parpadee en función del estado de una máquina o un proceso.Para vincular a una variable, consulte Crear vínculos dinámicos.La categoría
Aplicación
del explorador de vínculos dinámicos muestra las variables relacionadas con la FTOptixApplication
.Variable | Tipo | Definición | Lectura o escritura | Reinicio necesario |
---|---|---|---|---|
Parpadeo rápido | Boolean | Un valor variable que alterna entre activado durante 1 segundo y desactivado durante 0,5 segundos. | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Parpadeo medio | Boolean | Un valor variable que alterna entre activado durante 2 segundos y desactivado durante 1 segundo. | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Parpadeo lento | Boolean | Un valor variable que alterna entre activado durante 3 segundos y desactivado durante 1,5 segundos. | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Entregue su opinión