- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Crear una alarma
Cree una alarma de nivel exclusiva que advierta de que se ha excedido la temperatura.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enAlarmasy seleccione .
- EnPropiedades, establezcaLímite altoen60.
- EstablezcaConfirmación automáticaenVerdadero.
- EstablezcaMensajeenMaximum temperature exceeded
- Cree un vínculo dinámico entreVariable de entraday .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión