- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Crear un formulario de inicio de sesión
Cree una interfaz que permita iniciar la sesión.
- Agregue un widget preconfigurado (type):
- En la barra de herramientas, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas, busqueLogin form.
- EnComponentes, arrastre elFormulario de inicio de sesiónaUIenVista del proyecto.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreUsuariosy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión