- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Crear una variable analógica
Cree una variable analógica que indique la temperatura.
- En el panelVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione
- Configure la variable:
- EnPropiedades, establezca el valor de la propiedadVariableAnalógica1 (Float)en50.
- Junto al valor de la propiedad, seleccione<Ninguno>y seleccioneTemperatura: grados Fahrenheit
- Debajo deEURange, establezcaLímite bajoen-10.
- EstablezcaLímite altoen60.
- EstablezcaRestringirenVerdadero.
Entregue su opinión