- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Crear una base de datos
Cree un almacén de datos para el registrador de eventos.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enRegistradoresy seleccione .
- Agregue una tabla de base de datos con las siguientes columnas:Nombre de la columnaTipoValorActiveState_IdBooleanFalseAckedState_IdBooleanFalseConfirmedState_IdBooleanFalseTimeUtcTimeNot setMessage_it-ITStringMessage_en-USStringSeverityUInt160Para obtener más información, consulte Configurar una tabla de bases de datos.
Entregue su opinión