- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Configurar un visor de PDF
Agregue un visor de PDF para insertar un contenedor vacío para un archivo PDF y después especifique el archivo PDF que va a mostrar. Puede visualizar archivos PDF locales en el proyecto o archivos PDF remotos.
- EnVista del proyecto, enUI, haga clic con el botón secundario en un contenedor y, a continuación, elija .
- EnPropiedades, establezca elModo de zoom:
- Ajustar al ancho. El documento PDF se ajusta al ancho de página.
- Ajustar a la altura. El documento PDF se ajusta a la altura de la página.
- Ajustar a la página. El documento PDF se ajusta al ancho y al alto de la página.
- Tamaño real. El tamaño real del documento PDF se muestra en el contenedor del Visor de PDF.
- Nivel personalizado. El nivel de zoom especificado del documento PDF se muestra en el contenedor del Visor de PDF.
- EnRuta, puede:
- SeleccionarExaminary elegir el archivo PDF local que desee mostrar.CONSEJO:Para encontrar elementos, empiece a escribir el nombre del elemento que debe buscar enSeleccionar archivo.Si el archivo no aparece enSeleccionar archivo, seleccioney enImportar archivo(s)Importar archivo(s), seleccione el archivo que desee importar y elijaSeleccionar.
- Introducir la dirección del archivo PDF remoto que se va a mostrar.CONSEJO:El visor de PDF es compatible con estos protocolos para mostrar archivos PDF remotos:
- http
- https
- (Opcional) Para mostrar una página específica del documento PDF, establezcaPágina actualen la página que desee mostrar.Por ejemplo, para mostrar la página 5 del documento PDF, escriba5.
- (Opcional) Establezca las propiedadesAspectoyTamaño y diseño.
Entregue su opinión