Creare un allarme
Creare un allarme esclusivo a livello che avvisa del superamento di una data temperatura.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suAllarmie selezionare .
- InProprietà, impostareLimite altosu60.
- ImpostareConferma automaticasuVero
- ImpostareMessaggiosuMaximum temperature exceeded
- Creare un collegamento dinamico traVariabile di inpute .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback