Eseguire il debug locale delle NetLogic con Visual Studio Code

Eseguire il debug locale delle NetLogic con Visual Studio Code

Eseguire il debug di un progetto locale con NetLogic di fase di progettazione e di runtime utilizzando
Visual Studio Code®
.
Prerequisiti
  1. Per eseguire il debug locale delle NetLogic con Visual Studio Code
  2. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
    Apri Soluzione .NET
    .
    Si apre
    Visual Studio Code
    .
  3. Per uno dei seguenti casi:
    • Eseguire il debug di una NetLogic di runtime. Eseguire
      Applicazione FactoryTalk Optix
      quindi, in
      Visual Studio Code
      , selezionare
      Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
      . Vedere Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix.
    • Esegue il debug di una NetLogic di fase di progettazione. In
      Visual Studio Code
      , usare
      Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
      e quindi eseguire la NetLogic di fase di progettazione. Vedere Eseguire una NetLogic in fase di progettazione.
  4. Interrompere il processo di debug, modificare il codice e ripetere la procedura.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal