Creare pannelli

Creare un pannello di navigazione che consente di passare da un pannello all'altro.
  1. Creare un SavePanel (type):
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
      UI
      e selezionare
      Nuovo
      Contenitori
      Pannello
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sul pannello, selezionare
      Edit
      e immettere
      SavePanel
      .
  2. Creare un ValuePanel (type):
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
      UI
      e selezionare
      Nuovo
      Contenitori
      Pannello
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sul pannello, selezionare
      Edit
      e immettere
      ValuePanel
      .
  3. Creare un PannelloDiNavigazione:
    Un pannello di navigazione consente di passare da un pannello all'altro.
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Contenitori
      Pannello di navigazione
      .
    2. In
      Proprietà
      , alla voce
      Pannello1
      , creare un collegamento dinamico tra la proprietà
      Pannello
      e
      ProjectName
      UI
      SavePanel (type)
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
    3. In
      Proprietà
      , accanto a
      Pannelli
      , selezionare
      Add
      .
    4. In
      Proprietà
      , alla voce
      Pannello2
      , creare un collegamento dinamico tra
      Pannello
      e
      ProjectName
      UI
      ValuePanel (type)
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal