Variabili di interfacce di rete

Variabili di interfacce di rete

Associare una proprietà di oggetto grafico a una variabile predefinita
Interfacce di rete
nell'oggetto
Indirizzi IP addizionali
per configurare la rete per il dispositivo HMI. Ad esempio, associare alla variabile
Indirizzi IP
per specificare l'indirizzo IP per il dispositivo HMI. Per associare a una variabile, vedere Creare collegamenti dinamici.
La categoria
Indirizzi IP addizionali
nelle
Interfacce di rete
nel browser Collegamento dinamico visualizza le variabili relative al dispositivo HMI.
Variabili per gli indirizzi IP addizionali
Variabile
Tipo
Definizione
Lettura o scrittura
Riavvio necessario
Nome interfaccia
String
Nome dell'interfaccia
Sola lettura
Riavvio non necessario
DHCP attivato
Boolean
Consente di ottenere le impostazioni IP automaticamente mediante DHCP
Lettura/scrittura
Riavvio necessario
Indirizzo IP
String
Indirizzo IP della rete
Lettura/scrittura
Riavvio necessario
Maschera
String
Subnet mask della rete
Lettura/scrittura
Riavvio necessario
DNS 1
String
Indirizzo DNS principale della rete
Lettura/scrittura
Riavvio necessario
DNS 2
String
Indirizzo DNS secondario della rete
Lettura/scrittura
Riavvio necessario
Gateway predefinito
String
Indirizzo IP del gateway di rete predefinito
Lettura/scrittura
Riavvio necessario
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal