Installare pacchetti NuGet in Visual Studio Code

Installare pacchetti NuGet in Visual Studio Code

Installare i pacchetti NuGet utilizzando l'estensione NuGet Gallery.
Prerequisiti
Impostare Visual Studio Code come editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. Per installare pacchetti NuGet in Visual Studio Code
  2. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
    Apri Soluzione .NET
    .
    Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.
    SUGGERIMENTO: Rockwell Automation consiglia di utilizzare
    Visual Studio®
    2022 o
    Visual Studio Code
    come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
  3. In Visual Studio Code, installare l'estensione di NuGet Gallery NuGet Gallery - Visual Studio Marketplace.
  4. In NuGet Gallery, installare i pacchetti NuGet necessari.
  5. Salvare il file
    CSPROJ
    .
  6. Compilare il progetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal