Sviluppare un indicatore con un'unità ingegneristica localizzata
Creare un indicatore lineare che visualizzi la temperatura corrente in un formato adattato all'utente connesso.
Esempio di applicazione - gradi Celsius (it-IT)

Esempio di applicazione - gradi Fahrenheit (en-US)

NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
LocalizedEngineeringUnitGauge.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione

Selezionare
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo target.
Esegui
Fornire un feedback