Configurare un pulsante di commutazione

Configurare un pulsante di commutazione

  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che conterrà il pulsante e selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Pulsante di commutazione
    .
    Ad esempio, aggiungere il pulsante in
    MainWindow (type)
    .
  2. (Opzionale) In
    Vista progetto
    , passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionare
    Edit
    e immettere il nuovo nome del pulsante.
  3. (Opzionale) In
    Proprietà
    modificare l'aspetto del pulsante:
    • Aspetto
      . Regolare la visibilità, lo stato, l'opacità, la rotazione, il colore di sfondo e lo stile del pulsante.
    • Dimensione e layout
      . Regolare la dimensione e la posizione dei pulsanti nel progetto.
    • Testo e font
      . Immettere il testo da visualizzare nel pulsante e regolare lo stile del testo.
    • Immagine
      . Includere un'icona all'interno del pulsante e decidere dove posizionare l'icona in relazione al testo del pulsante.
      SUGGERIMENTO: Selezionare
      Sfoglia
      , quindi selezionare
      Importa file
      per aggiungere un'immagine al progetto o selezionare un'immagine esistente nel progetto. Impostare
      Posizione immagine
      per allineare l'immagine in relazione al testo del pulsante.
  4. In
    Eventi
    , creare collegamenti dinamici tra eventi specifici e metodi da eseguire.
    Per ulteriori informazioni sugli eventi disponibili, vedere Pulsante di commutazione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal