Configurazione di una ricetta
Creare uno schema ricetta che utilizza le variabili Ingredient01, Ingredient02 e Ingredient03.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Apri pagina dashboard
- Nell'editor, selezionareConfigura una ricetta.
- SelezionareNuova ricetta.
- Creare un collegamento dinamico traNodo targete:
- Se si sono create variabili,.
- Se sono state importate le variabili del Controller Logix,.
- SelezionareAvantie selezionareAvanti.
- SelezionareNuovo database.
- InNome, immettereRecipeDBe selezionareAvanti.
- SelezionareAvantie selezionareAvanti.
- SelezionareIngredient01,Ingredient02eIngredient03, quindi selezionareAvanti.Variabili selezionate
- SelezionareEsci.
In
Vista progetto
, viene visualizzato SchemaRicetta1
sotto Ricette
.Fornire un feedback