Aprire un progetto

Aprire progetti da una cartella locale, una condivisione di rete o un repository di origine.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Progetto
    .
    Viene aperta la pagina iniziale.
  2. A sinistra, selezionare
    Apri
    .
  3. Nella parte superiore della pagina iniziale, selezionare:
    • Recente
      . Selezionare o sfogliare per selezionare il progetto da aprire, quindi selezionare
      Apri
      .
      SUGGERIMENTO: Quando si apre un progetto recente, vicino alla parte superiore della pagina iniziale, dopo
      Filtra
      , selezionare
      Tutti
      o
      Locale
      oppure
      Remoto
      . Selezionare la freccia per attivare/disattivare l'ordine dell'elenco in base alla data e ora più recente in cui i progetti sono stati modificati.
      SUGGERIMENTO: Per passare a un progetto, andare in C:\Utenti\NomeUtente\Documenti\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects per selezionare il file di progetto Optix (
      .optix
      ) o il file di progetto esportato (
      .optix.z
      ) da aprire. Per ulteriori informazioni sull'esportazione su file, vedere Esportare un progetto.
    • Remoto
      . Selezionare
      Remoto
      per selezionare il progetto da aprire, oppure immettere un URL per accedere a un progetto remoto:
      1. URL remoto
        . Inserire l'URL del repository remoto. Questa è la posizione URL in cui viene archiviato il file in remoto. Se l'URL non è noto, chiedere all'amministratore di sistema.
      2. Percorso
        . Entrare nella cartella sul computer locale in cui salvare ed eseguire il commit delle modifiche prima di eseguirne il push al repository remoto.
        SUGGERIMENTO: La posizione di progetto predefinita è
        C:\Users\
        UserName
        \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
        . Selezionare
        Sfoglia file
        per passare a un percorso diverso.
        SUGGERIMENTO: Se si accede a
        FactoryTalk Optix
        e a una soluzione di controllo di una versione supportata, la pagina iniziale visualizza automaticamente tutti i potenziali repository a cui è possibile accedere con l'account controllo di versione e tutti i progetti che è possibile aprire. L'accesso a una soluzione di controllo della versione e a
        FactoryTalk®Hub
        sincronizza i repository.
      3. Selezionare
        Apri
        .  "Apertura del progetto da remoto" viene visualizzato nella barra di stato e il progetto viene aperto con lo stesso nome del repository remoto.
    • Carica dal dispositivo
      . Selezionare il dispositivo in cui caricare il progetto nel computer di sviluppo, selezionare
      Connetti
      , quindi:
      1. Se richiesto, immettere la password.
      2. (Opzionale) Selezionare i file da caricare.
      3. (Opzionale) Modificare la destinazione.
      4. Selezionare
        OK
        .
      Per ulteriori informazioni su come conservare i dati nei database di ritentività caricati dal dispositivo, vedere Gestire i dati caricati da un dispositivo.
      Per ulteriori informazioni su come scaricare progetti di origine nei dispositivi target, vedere Aggiungere un dispositivo target.
  4. Se il progetto è stato creato utilizzando una versione precedente di
    FactoryTalk Optix Studio
    , viene visualizzata la finestra di dialogo
    Aggiornamento Progetto
    e viene effettuato l'aggiornamento all'ultima versione. Selezionare
    Aggiorna
    per eseguire l'aggiornamento e aprire il progetto.
Viene aperto il progetto. Se era presente un progetto già aperto, viene aperta una nuova istanza di
FactoryTalk Optix Studio
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal